This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23751:功能检查

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP21103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672501/tps23751-function-check

器件型号:TPS23751
主题中讨论的其他器件:PMP21103

尊敬的 E2E 会员:

1.您能告诉我们如何选择光耦合器吗?

2.在我确认光耦合器规格后、是否有任何数据或 文件 可以对波特图进行仿真?

3.数据表描述了如何选择(culate) RS,您能告诉我们 CS 和 RCS 的情况吗?  

  

在 我们的设计中、我们将使用二极管强制任一电源运行。 (请参阅下图)

但是、如果我们想节省面积并移除二极管(D11)并将其短接、 它是否会产生任何副作用?

5.如果我们要设计无中断 PoE 解决方案, TI 是否 有参考设计?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Julian:

    感谢您的提问。
    对于问题1和2、控制反馈网络中使用的光耦合器是线性的、主要参数是 CTR、IF 和 IC 最大电流以及隔离工作电压、您可以根据您的系统选择。 通常、CTR 约为100%、最大电流为50mA、输入/输出隔离电压最小值为5000VACrms。

    有关问题3的详细信息、请参阅应用手册。 反激式有一个特定的设计过程。
    www.ti.com/.../slva305c.pdf

    对于问题4、APD 功能基于 ARTN、而非 GND_PoE。 您不能像这样配置它。 请参阅我们的 EVM 设计。
    如果您要使用24V 适配器、则只能使用 ORing 选项2、请参阅以下应用手册中的详细信息。
    www.ti.com/.../slva306a.pdf
    二极管是必需的、因为您无法将48V 和24V 连接在一起。

    对于您的问题5、我们有无中断参考设计、但尚未发布。 您需要哪种无中断设计?

    谢谢你
    此致
    Jack Chen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:

    感谢您的回复。
    关于无中断解决方案、我找到了 PMP21103。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Julian、您认为此参考设计是否能满足您的需求? 在概念、工作和验证工作的各个阶段、我们还有其他"无中断故障转移"设计、我们可以在 NDA 下共享这些设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Julian、我想登记入住、因为我们在一周内没有收到您的回复。

    请告诉我们、我们是否可以做任何其他事情来提供帮助...否则、我们将假定此线程已解决。

    感谢您关注 TI 的 PoE 产品、