This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:bq76940

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702519/bq76940-bq76940

器件型号:BQ76940

您好!

我想知道、如果电池在未遵循表8-3的情况下连接、会发生什么情况。 bq76940的电池连接。

例如:如果前10个插槽上连接了10个单元、并将  最后5个插槽留空。 bq76940是否会被永久损坏?

谢谢、

此致、

João

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的保罗:
    对于多个 BMS 器件、通过短接上部输入来配置更少的电池。 例如、与3节电池配合使用的4节器件可通过短接顶部电池输入并使用底部3节电池进行配置。 您注意到表8-3中的建议是使用每个组的顶部单元格。 对于14节电池、顶部电池输入(VC15和 VC14)用于第14节电池、而下一节电池的输入(VC14和 VC13)短接。 这是因为顶部电池比下部电池具有更好的电源电压共模抑制。 如果顶部电池短路、通常读数为0、下一个下部电池读出电压、但当电源发生变化时、顶部电池可能读出电压、下部电池可能读数不正确。 这可能会导致错误的 UV。
    电池组还必须具有最小工作电压、因此减少的电池数分布在3个电池组上。 建议的最小 VBAT 电源电压为6V、即3节电池 x 建议的最小电池电压。
    在您询问是否有10节电池连接到 bq76940的底部10个输入的特定情况下、顶部组将断电。 该器件应该能够引导、但由于顶部组没有 VBAT、因此该器件将始终显示 XREADY 故障。 除非超出-0.3V 的 BAT-VC10x 绝对最大值、否则器件不应损坏、当正确连接时、器件应运行。