This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS84620:上电序列波形不平滑

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS84620, TPS62140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700494/tps84620-power-up-sequence-waveform-is-not-smooth

器件型号:TPS84620
主题中讨论的其他器件: TPS62140

我们使用 TPS84620生成2.5V 和3.3V 电压、使用 TPS62140生成1.1V 电压  

 

图1和2显示了1.1V 与2.5V 以及1.1与3.3V 的加电顺序。

问题1:观察到的2.5V 和3.3V 的波形不像1.1V 那么平滑。

请对此发表评论。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在启动期间、2.5V 和3.3V 似乎会多次开启和关闭? 您能否在这些条件下包含输入电压波形? 您能否向我发送此应用的原理图? 您可以直接通过 jarrigo@ti.com 与我联系

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是输入电压启动波形和原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的输入电压波形显示"骤降"、这可能会打开和关闭器件。 在同一屏幕上查看示波器波形、包括输入电压和3.3V 输出电压以及2.5V 输出电压、将会有所帮助。 这将显示输入电压"下降"的时序是否与输出电压的开/关行为相对应。

    此外、查看3.3V 原理图、我不知道3.3V 电源轨是如何加电的。 INH/UVLO 引脚似乎对地短路。 请检查 INH/UVLO、SS/TRK、STSEL 和 EN 输入连接、以确保这些连接正确。

    请直接通过 jarrigo@ti.com 与我联系 、以进行离线讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以供您参考

    PL 忽略以前的3.3V 电路原理图,下面是实际的电路原理图。

    下面是输入与2.5V 输出之间的波形以及输入与3.3V 输出之间的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PL 对此进行评论
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据波形、当两个输出电压都导通时、输入电压下降。 可能需要提高输入电源的电流能力。 您可以尝试使用 UVLO 电阻器延迟输出电压的导通、直到 VIN 更高。 使用软启动电容器减缓输出电压的上升也可能有所帮助。 您还可以尝试添加额外的输入电容、以使输入电压保持稳定。