This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:3节串联镍镉电池使用最少的器件是可能的吗?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683516/bq34110-use-minimal-parts-for-3-cell-series-nicd-possible

器件型号:BQ34110

你好。

我希望使用 bq34110作为3节串联镍镉电池组的电量监测计进行常规电量监测。 我喜欢 IC、但终端板上的空间很小。 数据表的典型值、 它使用用于多节电池系统(标签 B 和 C)的 FET 集合置为有效的应用电路、否则可省略用于单节锂离子电池应用中的直接连接。 由于我的镍镉电池组不会超过4.2V、我想我可以按原样使用它。

我唯一的预订是我的充电器(PowerStream PST-3P10-N0508)的充电电压为1.6V/节(通过使用我的 DMM 进行检查、我发现它峰值为5.25V)。 因此、我将推送器件的最大额定值、但它不应损坏。

我们非常感谢您的任何建议。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、

    如果叠加电压保持在5V 以下、则无需使用外部分压器。当大于5V 时、测得电压的精度可能会降低

    此致、
    Bryan Kahler