This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z655-R1:数据闪存参数无变化

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673734/bq20z655-r1-no-change-in-data-flash-parameters

器件型号:BQ20Z655-R1
主题中讨论的其他器件:EV2400

您好!

我使用 EV2400接口在 Windows 10上进行通信、我也有 EV 2300接口。

当我安装 bq20Z655评估软件时、我与 BMS 通信并更改了数据闪存部分中的参数、但现在我无法这样做。

当我尝试执行此操作时、将显示以下屏幕。 但是、屏幕上的剩余电量为零、但 LCD 上有五个条形。

您能建议些什么来解决这个问题吗?

Yusuf Kaya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuf、
    如果您的电压过低、则 FW 将阻止数据闪存写入。 您的电池组和电池电压是多少?DataFlash 中的闪存更新正常电压设置是什么?
    从 TRM 中:只有当电压≥闪存更新正常电压或 PackVoltage≥ChargerPresent 时、才能更新数据闪存。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 一切都好。