This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518:ShuntFET 调光

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683159/tps92518-shuntfet-dimming

器件型号:TPS92518

您好、Sirs、

我们使用 ShuntFET 调光尝试 tps92518 EVM,发现低电流会产生轻拂问题。

发现第一个电流周期波形将不同。 详细信息作为附加文件。

我可以发表评论吗?  这是否合理?

我们需要实现10,000:1的比率,不会出现轻拂问题。

非常感谢!e2e.ti.com/.../Flicker-issue.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、您好!

    您是否调整了最大 TOFF、以确保分流 FET 导通时的电感电流纹波与 LED 导通时的电感电流纹波相同? 需要对此进行调整、以确保每个周期以相同的电感器电流启动。 这样做的最佳方法是匹配两个电感器纹波电流。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6507.Flicker-issue.xlsxHello提示、

    感谢您的建议!

    尝试使电感器峰值电流与滞后工作电流相同。

    也存在闪烁问题。 LED 电流波形仍然具有随机波动。

    附加文件"Optimum Maxoff"工作表中的波形。

    还有其他建议吗? 太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、您好!

    您是否正在使用 EVM 及其 BOM? 您是否有任何输出电容? 此外、调光 FET 和 LED 负载之间的导线长度是多少? 如果 FET 和 LED 之间存在较长的引线、寄生效应可能会导致这种情况。 在这种情况下 、可能需要在 FET 上使用 RC 缓冲器。 您是否试用过缓冲器?

    我会让其他人看看这个、看看他们以前是否看过。 但是、如果您在 FET 和 LED 之间确实有引线、则可能会导致严重的电压尖峰、从而导致 FET 击穿、或在瞬态期间不应出现的情况下导致 FET 短暂导通/关断。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clint、

    非常感谢您的评论!

    我们使用 tps92518 EVM 并按照 EVM 用户指南图12添加 shuntFET 组件。 (LED 没有输出电容器)

    我们可以尝试 EVM 与 LED 之间约15cm 的布线中添加 RC 缓冲器。

    VIN 为12V,LED 配置为 6V

    我们将尝试降低纹波电流并提高 PWM 频率。

    如有建议,请提供。 非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、您好!

    我学到了更多、似乎这是一种可能的情形。 如果分流 FET 在515开关关断时间内关断、在终止关断时间方面可能会有一些延迟(这就是倾斜的电感器电流急剧下降的原因)。 但是、在大多数情况下、它是逐周期的、不会导致闪烁。

    但是寄生效应会导致其行为不同。 我仍然认为 RC 缓冲器很好、因为它会对其进行清理、并使其再次逐周期运行。 它还可用于保护分流 FET。 我知道15cm 的声音不是很大、但由于 di/dt 非常快、即使是电感的 NHS 也会导致巨大的电压尖峰。 因此、无论怎样、我都建议使用缓冲器。

    如果这样做不能满足您的需求、那么降低纹波电流将有助于最大限度地减小影响、如您所述。

    此致、

    克林特