请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65381-Q1 您好,
根据我客户的测试、他们使用 TPS65381-Q1作为 TMS570的电源、发现 SCLK 和 SDI 上存在负尖峰。 这些 SPI 通信引脚直接连接在器件之间。
波形随附;
SCLK:-0.8V (<200ns)
SDI :-0.76V (<200ns)
请帮助检查-0.8V (200ns)是否 会损坏器件 、因为规格显示-0.3V、如果此规格上有交流规格。
谢谢你。
BRS
假设