This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131-Q1:TPS65131-Q1针对浪涌电流的对策?

Guru**** 2579945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131-Q1, TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669854/tps65131-q1-tps65131-q1-countermeasures-against-inrush-current

器件型号:TPS65131-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS65131

尊敬的支持成员:

我的客户使用了 TPS65131-Q1。

我对浪涌电流有疑问。

我对 VPOS 启动时针对浪涌电流的对策有疑问。

作为对策、应考虑在 MOSFET 的栅极和源极之间添加电容器。

可以添加电容器吗?
还有其他对策吗?


我已连接文件。
您可以检查附加的文件吗?


最恰当的考虑。
Bob Lee。

e2e.ti.com/.../TPS65131_2D00_Q1_5F00_Question_5F00_180308.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob Lee、您好!

    一般而言、IC 在 FET 的栅极和源极之间添加电容器不会出现问题。 限制浪涌电流需要/想要多少?

    限制浪涌电流的另一种方法是在随附的 TINA 文件中。 通过 R1、您可以定义允许的最大电流。 请告诉我这是否合适。

    此致。

    Ilonae2e.ti.com/.../Input_5F00_current_5F00_limiter.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ilona:

    非常感谢您的回复和 TINA-file。

    目前、浪涌电流为3.68A、输入电压也下降(输入电压从5V 变为4V)μ A。

    由于升压转换器开关电流限制为1.7A (最小值),
    我考虑设计小于1.7A。


    我觉得 TINA-file 的设计很好。


    我有两个问题。

    问题1.
    您应该如何确定 FET 栅极和源极之间的电容器容量?


    问题2.
    如何确定 TINA-file 的 T3和 R3?


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ilona:

    您能否教授进度情况?

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、您好!

    很抱歉耽误你的时间。 如果您使用建议的电路、则无需在栅极和源极之间使用电容器。 对于双极晶体管的选择、您需要注意 VBR (CE)、但由于最大输入电压是输入电压、因此通用晶体管应该没有问题。 由于基极电流来自低阻抗节点、因此最大集电极电流可以忽略不计。 您可以选择100-500欧姆范围内的 R3。

    我还有更多问题要问。
    您能否显示3.68A 浪涌电流的示波器图?
    这不是该器件的正常启动电流。 这似乎与为输入电容器充电的峰值电流有关。 尽管您在原理图中显示 TPS65131上施加了4.7 μ F 电容、但这实际上是该节点上的唯一电容吗?
    您能否进一步解释为什么需要限制浪涌电流? 前面是否连接了一个会断裂的降压转换器?

    谢谢你。
    此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ilona:


    非常感谢您的回复。
    我提出了错误的问题。


    问题1.
    当使用仅在 MOSFET 的栅极和源极之间添加电容器的电路时、
    如何选择电容器?


    其他信息是
    一个4.7 μ F 的电 μF 连接到 INP 的电容器上。


    我想向您发送波形、
    您会告诉我您的电子邮件地址吗?


    最恰当的考虑。
    Bob Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob Lee、您好!

    请将波形发送至 I-Weiss@ti.com

    此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob Lee、您好!

    我没有听到过这样的消息,因此我认为您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    此致、
    Brigitte