This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160:在连接到 Fusion GUI 之前、器件无法运行/处于复位状态

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682714/ucd90160-device-inoperable-in-reset-until-connect-to-fusion-gui

器件型号:UCD90160

我开发的电路板上有一个 UCD90160。  我在该器件上完成了许多写入和存储操作、但今天它在 Fusion GUI 未运行的情况下停止了定序。  如果我在上电时断开 USB 适配器、则电源轨不会启用。  打开 Fusion GUI 后,一旦 Fusion Digital Power Design 扫描 USB 设备,UCD90160就会启动加电序列。

我是否以某种方式损坏了内部固件?  我在器件上运行了擦除和重新编程、但其行为仍然相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、固件的校验和已被擦除。

    您是否意外发送了 ROM_MODE 命令?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我从未故意编写过此命令。 SLVU352F 指出:"必须使用 Fusion Digital Power 工具重新加载程序闪存固件或修复 pflash 校验和。" 您能否提供有关如何重新加载此文件的任何指导? 我在工具中看到了固件选项、但我找不到任何地方可以获取固件或从其他器件下载固件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅附件以恢复。

    此致

    Yihe e2e.ti.com/.../recover-UCD90160-from-ROM-mode.pdf