This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33603:在内部连接了 AGND 和 PGND 引脚芯片手册。 如果外部连接连接在一起会怎样?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM33603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702306/lmzm33603-agnd-and-pgnd-pin-chip-manuals-are-internally-connected-what-if-the-external-connections-are-connected-together

器件型号:LMZM33603

AGND 和 PGND 引脚芯片手册在内部连接。 如果外部连接连接在一起会怎样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 AGND 和 PGND 也从外部连接、LMZM33603仍将按预期工作。 建议 将 AGND 与 PGND 保持独立、 以消除接地回路、并使电源 接地开关噪声远离 IC 中更敏感的内部模拟电路。