This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65154:无法获取默认电压。

Guru**** 2506675 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669683/tps65154-unable-to-obtain-the-default-voltages

器件型号:TPS65154

大家好、

我们制作了一个定制 LCD 板、背光由 TPS65154RSLR 驱动。

我们无法根据数据表获取默认电压电平。 我们能够验证其寄存器

通过 i2c 读取默认值。

需要帮助来确定问题。

请查找以下原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shiak 您好!

    感谢您的申请。 您能否更详细地解释一下您确切测量的是什么? 您能否通过 I2C 更改电压?

    此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ilona、

    我们将测量 AVDD、VGH、VGL。

    根据我们的要求、我们需要 AVDD +8.0V 最大值、VGH +20V 最大值、VGL -6.8V 最大值。

    我们可以通过 I2C 对寄存器进行读取和写入。

    我们没有获得任何所需的电压、所有电压都是0V。

    您可以在我之前的帖子中参考我们随附的原理图。

    谢谢、

    Nazeer。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ilona,

    我们可以通过在 AVDD 和 D1之间放置指示器(L2)来部分修复此电路。现在、我们能够达到 VCOM、AVDD、VGL、VGH 的默认电压电平。但一旦连接 LCD、输出往往会变得非常低、并且 LCD 中不会显示输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nazeer、

    是的、电感器需要放置在 AVDD 和 SW2之间。 SW2也连接到 L2和 D1、对吧?

    例如、请检查 C9处 VIN 的输入电压(靠近 IC)。 我想知道从电池板汲取的电流是否会导致输入电压的压降。

    您是在 IC 启动前还是在 IC 启动后连接面板?

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nazeer、

    我没有听到过这样的消息,因此我认为您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    此致、
    Brigitte