This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25896:VSYS 在 VBUS 和电池连接时关闭

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25896

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702476/bq25896-vsys-off-while-vbus-and-battery-connected

器件型号:BQ25896

我们为移动跟踪器实施了 BQ25896。 我们希望在 VBUS 具有仅用于电池充电的电流的情况下实现配置-我们希望断开 VSYS。

如果我们可以通过 I2C 切换 VSYS、这将是完美的。

我们实施了 QON 以退出运输模式(通过在 VSYS 上提供电流来打开我们的系统)。

我们还通过 I2C 发送 BATFET_DIS=1来实现程序系统关断。

问题是-我们无法在系统充电时关闭系统,因为通过退出运输模式,VBUS 上的连接电流会在 VSYS 上切换电流;-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maciej、

    您是否在询问充电器是否可以继续充电但断开 SYS 与系统的连接?  如果是,答案是否定的  您需要在 SYS 和您的系统之间添加一个 FET 以提供此类隔离。