This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EM1402EVM:UART 通信

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: EM1402EVM, TMS570LS3137, TMS570LS0432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683354/em1402evm-uart-communication

器件型号:EM1402EVM
主题中讨论的其他器件: TMS570LS3137TMS570LS0432

关于主动电池平衡、我们几乎没有什么问题。 我们在 RC 电路的帮助下将 EM1402EVM 板的电池连接到电源、为此、电池 GUI 正在工作、我们能够在 GUI 中查看电池电压。 现在、问题是当我们将 EM1402EVM 板的 UART 通信端口连接到 TMS570LS3137 MCU 时、电池 GUI 无法打开。 您能不能就此问题向我们提供指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gargi、

    这非常困难。 TMS570只有1个 UART 外设可用、用于与 bq76PL455进行通信。

    我们有一个参考设计、其中使用 NHET 引脚对第二个 UART 外设进行了位拆裂、其中的 pl455 GUI 经过调整、可与 EM1402EVM 配合使用。

    这一点并不简单、但您可以尝试将其用作参考:

    www.ti.com/.../TIDM-TMS570BMS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生的答复。

    我正在参考此模块。 但是、这适用于 TMS570ls0432、我使用的是 TMS570ls3137板。     

    通过引用这些连接、我已经为 MCU 和 bq76PL455之间的 UART 通信完成了这些连接。 我想知道这些连接是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gargi、

    我现在明白了、感谢您的澄清。

    遗憾的是、我认为最好在 TMS570论坛中提出这个问题。 此 TIDM 是我的团队(电池管理团队)和 TMS570团队共同努力的结果。 我不太熟悉此版本的 TMS570 - MCU 团队可能更有能力帮助您了解如何使用此特定器件实现正确的协议。