This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53667:如何在 PMBus 中确定 Imax

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702531/tps53667-how-to-decide-imax-in-pmbus

器件型号:TPS53667

您好!

我认为 Imax 将由引脚搭接确定。
我想 Imax 是否可以通过写信给 Dah 来调整。

问题1. 可使用 PMBus 设置的 Imax 的最小/最大值是多少? LSB 是多少?

问题2. 46h 和4Ah 的默认值与 IMAX 的值相关。 写入 Dah 的值是否会得到反映?

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yucto、您好!

    假设 SKIP#-NVM 引脚上悬挂了一个20kΩ Ω 电阻器、Imax 值将通过引脚搭接设置进行设置。 否则、控制器将使用 NVM 设置、无论是数据表中的默认值还是预编程值。 通过 PMBus、可通过写入 DAH 寄存器来调整 Imax 寄存器。 启动后、对该寄存器的任何更改都将覆盖引脚搭接设置。

    要回答您的问题、

    1) 1)可写入 Imax 的最大值为255A (FFh)、从而使 LSB 对应于1A。
    2)是的、通过引脚搭接或对控制器进行预编程、电流故障寄存器将根据 Imax 进行更新。 寄存器46h 应跳至125% Imax (假设125% Imax 不大于 FFh)、4Ah 将等于 Imax。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Carmen