This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54540:一个 PCB 中包含两个转换器

Guru**** 2605675 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54540, TPS54240, LMS3655

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682826/tps54540-two-converters-in-one-pcb

器件型号:TPS54540
主题中讨论的其他器件: TPS54240LMS3655PMP

您好!

我正在设计一个具有一个输入和两个独立输出(25-36V 至15V-3.5A/5V-2A)的转换器电路。 我计划将 TPS54540用于15V-3.5A、将 TPS54240用于5V-2A

EMI 敏感性是一个大问题、PCB 将是单面2层电路板、IC 将在500kHz 的 SW 频率下工作。

  • 满载时、电路可能会超过80C 的温度、没有散热器是否可以容忍? (TPS54540s RDS (on):92m Ω、TPS54240 RDS (on):200m Ω)  
  • 我应该如何安排此电路的接地? 这些 IC 的平面接地是否应通过网线相互隔离? 必须使用4层 PCB 吗?
  • 是否需要评估其他任何重要考虑因素?
  • 是否可以实现更有效的应用?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否愿意将此器件(LMS3655)用于您的5A 设计? 此部件的最大绝对电压为40V
    www.ti.com/.../LMS3655

    此器件专为低 EMI 型设计而设计、也提供扩频。

    否则、在非同步设计中、输入电容器 CIN、SW、PGND 的开关环路通常更大。 您可能还必须使用共模扼流圈。 通常、我们会尝试使输入电容器环路尽可能小、以最大限度地降低 EMI。

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arief、

    感谢您的回答。 LMS3655似乎超出了我的预算。  

    我想我会使用 TPS54540。 我已经了解了如何将 CMC 添加到输入中。 还建议使用纯电感器和电解电容器作为 LC 输入滤波器。 或通过自举电阻缩短 MOSFET 的上升时间。 等等。 我不想过度降低 EMI。 您认为添加 CMC 就足够了吗?

    我应该如何接地? 我是否应该在底层使用单独的 GND 平面并将其与 CMC 绑定在一起? 使用公共 GND 平面是否会对该设计造成问题? PCB 尺寸为56mmx46mm。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为您必须结合使用 LC 滤波器和 CMC 作为预防措施。
    LC 滤波器用于降低基波开关噪声、而 CMC 用于降低频率更高的开关噪声。
    下面是一个示例设计
    www.ti.com/.../pmp10604

    我认为您的 PCB 层叠中应该有一个连续 GND 层、但在共模扼流圈下方、您希望打开一些导孔、这样接地层上就不会有寄生耦合绕过上述 PMP 设计中所示的共模扼流圈。

    这是另一个使用非同步器件的参考设计
    www.ti.com/.../PMP15013

    希望这会有所帮助

    谢谢
    -Arief