This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:冗余电源配置

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5050-1, TPS2412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674025/lm5050-1-redundant-supply-configuration

器件型号:LM5050-1
主题中讨论的其他器件: TPS2412

大家好、

我的客户考虑将 LM5050-1用于以下"冗余电源配置"、但他们假设 PS1=5V、PS2=4V。
在这种情况下,PS2是辅助电源。


PS2=4V 不符合以下条件、因此我认为 不建议在此应用中使用 LM5050-1。
我的理解是否正确?



此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yaita、

    LM5050无法支持低于5V 的电压。

    TPS2412支持3V 工作电压、您能检查一下吗?
    但 TPS2412不符合面向汽车应用的 Q100标准。


    此致、
    Kari。