This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130:默认情况下 TPS62130的最大电压

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130, TLV62130, TPS62135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702346/tps62130-max-voltage-of-tps62130-with-def-1

器件型号:TPS62130
主题中讨论的其他器件: TLV62130TPS62135

大家好、团队、

DEF 引脚设置为5V 时是否可以输出5.25V 电压? 还是5V、包括+5%设置是最大电压?

客户希望使用5.1 V 设置、并固定 DEF 端子 L。。。

此致、
Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yone - San、

    我不清楚您对 TPS62130的疑问。 如果他们需要5.1V 输出电压、请仅使用 DEF=LOW 并将 FB 分压器设置为5.1V。

    TLV62130的额定输出电压为5V、但在 DEF 为高电平时、输出电压可为5.1V。

    此外、我们还提供了较新、较小的 TPS62135/6、应予以考虑。