This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942A:具有优先级的无缝转换

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25942A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673871/tps25942a-seamless-transition-with-priority

器件型号:TPS25942A

您好!

我有一个具有嵌入式不可充电电池和外部电源的便携式设备。

电池电压可在9至3伏之间变化。 外部电源的电压范围可介于5和17之间。

我的负载是一个定制的计算机模块。 其启动时的峰值电流约为3A、然后持续电流仅约为0.5A。


我想创建一个系统、在两个电源之间实现无缝转换、优先考虑外部电源。

使用 TPS25942A 是可行的吗?

我不能让外部电源为内部电池充电、反之亦然。

整个解决方案的功耗至关重要、据我所知、由于功耗的原因、二极管模式不适合我。

其他关键因素包括:为两个电源输入提供反极性保护、并能够在外部按钮控制器的帮助下关闭两个开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、

    感谢您在 E2E 上与我们联系。
    您可以考虑采用优先电源多路复用配置的 TPS25942A 器件、如图79所示。 将外部电源的电源正常阈值和使能阈值设置为~5V。
    二极管模式配置适用于电源轨几乎相等的系统。 无法用于您的系统。
    对于反极性保护->请参阅图86 -> GND 端子路径中的信号二极管可确保器件在反极性条件下不起作用、内部 FET 阻断反向路径。

    此致、
    Rakesh