This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5085:降压控制器占空比和输出电流查询

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683814/lm5085-buck-controller-duty-cycle-and-output-current-queries

器件型号:LM5085

您好!

我们的要求是、

输入电压范围:12V 至48V
输出电压:12V

输出电流:5A

问题:

1) 1)如果我们提供12V 输入、100%占空比、我们将获得12V 输出? 还是输出中存在一定的容差?

2) 2)对于100%占空比、它支持的最大电弧频率是多少?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Guruprasad、

    在100%占空比下、不会发生任何开关。 PFET 持续打开。 VOUT = Vin-(Iout*Rdson)

    其中 Iout 是输出电流、Rdson 是所用 PChannel MOSFET 的 Rdson。

    希望这对您有所帮助?

    David。