This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS561208:DC-DC 转换器高闲置电流

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS561208, TPS561201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673940/webench-tools-tps561208-dc-dc-converter-high-idle-current

器件型号:TPS561208
主题中讨论的其他器件: TPS561201

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我使用 TPS561208并使用 WebBench 设计构建了直流/直流转换器。 我有6V 输入和3.3V 输出。 如果我在无负载的情况下打开转换器、它从6V 电源汲取11mA 的电流。 这似乎很高、因为数据表中显示的静态电流低于1mA。 在负载为140mA 时、在3、3V 电压下、我获得的效率约为85%、这正是数据表所指示的。

空载下的高电流消耗是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Woolfon、TPS561208是 FCCM 模式、因此输入电流更高。 11mA 是合理的。 您可以尝试使用 TPS561201在轻负载时获得较小的输入电流。 在无开关条件下测试1mA。