This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54260:TPS54260/内部 FET#39的额定电流体二极管

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683723/tps54260-tps54260-current-rating-of-internal-fet-s-body-diode

器件型号:TPS54260

您好!

我猜、当断电时 Vout > Vin 条件下、反向电流将通过内部 FET 的体二极管发生。 那么、体二极管是否具有与 电流限制阈值相同的额定电流?

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    体二极管上没有电流限制、因为二极管是通过电压差而不是栅极驱动信号导通的。

    Vin 断电期间流经体二极管的电流不会像 Vout 短路电流那样大。 它仅在 Vout >=Vin+0.7V 时存在。 一旦输出电容器上的电荷被耗尽、足以降低 Vout、二极管将停止导通。 换言之、我认为如果 Cout 不是很大、该电流不会损坏器件。 如果 Cout 非常大、我建议在 Vin 断电之前禁用输出。

    -杨