This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:用于 NAND 闪存的电源 IC

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701482/tps51200-power-ic-for-nand-flash

器件型号:TPS51200

你好

 tps51200能否为 NAND 闪存(MT291T08EEHAF)供电?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiao、  

    我找不到 MT291T08EEHAF 的数据表。

     MT291T08EEHAF 的电压和电流要求是什么?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VREF 和 VTT 均为0.6V。 芯片2输出是否具有序列输出?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiao、

    TPS51200应该能够为 MT291T08EEHAF 供电。
    VREF 和 VTT 的通电和断电序列可在数据表图19和20中实现。

    谢谢