This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066A:LM25066A/关于电压、电流、功率监控器

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25066A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683654/lm25066a-lm25066a-about-voltage-current-power-monitor

器件型号:LM25066A

我们无法使用 LM25066A 2016数据表计算通过2毫欧 RSENSE 分流电阻器的电流;CL=GND。 确定电流的正确公式是什么?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin

    假设您使用 PMBus 读取。  使用正常 PMBus 协议中 DS 的表41中的 m、b、r 系数(第39页)。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们知道表41、您能否使用以下公式显示"安培数"计算结果:2毫欧分流器、CL=GND、分流器两端的测量电压为5毫伏?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    5/2 = 2.5安培
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、欧姆定律... E/R=I

    我想问如何使用 M、B、R 等式和 LM25066A 的12位 READ_IIN 数来计算电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最适合您拉取 PMBus 规范(1.2)。 数据由主机系统通过 PMBus 标准协议进行处理。 本质上将十六进制数据转换为十进制、并使用表41 m、b、r 系数上面的第39页等式2。 方程式2是一条直线的一种等式。 m =斜率(因此 Rsns 会影响)、b = y 截距。 了解 PMBus 标准非常重要、因为它适用于来自 LM25066A 的所有串行遥测信息。 您需要非常好地在系统级别使用它。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否给我发送一个使用 M、B、R 等的电流计算示例...问题是数据表未完成。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin、

    我可以提供的内容不多、这在 DS 中或在此处进行了解释。 您需要掌握 PMBus 和串行通信。 您是否有可以与您合作的本地 FAE?

    Brian