This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:当 Vin=2.5V 时可施加的最大 EN 电压

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702319/tps51200-max-en-voltage-that-can-be-applied-when-vin-2-5v

器件型号:TPS51200

您好!

可施加到使能“EN”引脚的最大电压是多少,从最大值表中,它被称为3.5V,似乎与 Vin 无关。

我们使用的 Vin = 2.5V,我们是否可以对“EN”引脚应用3.3V 电平? 它可以耐受3.3V 电压吗?

 

此致、

Praveen

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    EN 电压应随时等于或低于 VIN。

    此信息可在数据表第26页上找到。

    谢谢