This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548D22:纹波注入

Guru**** 2810605 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS548D22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700088/tps548d22-ripple-injection

器件型号:TPS548D22

你(们)好

我对该器件的纹波注入有一些疑问。

我认为 以下电路(R5、C31、C36)是 DNP、这是纹波注入电路。 是这样吗?

如果是、

1、如何计算电路的值?

  (条件为 Vin=12V、Vo=1V、Io=450kHz、L=0.2uH。)

2.是否有任何限制?

3.如果有任何问题需要添加电路、您是否也可以向我提出建议?

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈玛本-圣、

    TPS548D22使用 DCAP3控制模式。  DCAP3具有内部纹波注入、因此不需要这些组件。  TPS548D22能够恢复到普通 DCAP 模式、这可能需要外部纹波注入、具体取决于输出电容器的 ESR。  此模式适用于熟悉纹波注入的高级用户。  在这种情况下、纹波注入应介于10mV 和15mV 之间。  如果您打算在 DCAP3模式下运行、则无需担心外部纹波注入。  如果您计划使用普通 DCAP、您能告诉我您的应用以及您打算在此模式下运行的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John-San、

    很抱歉我的答复很晚。 我已经与客户交谈过。 他们希望提高瞬态性能。
    当然、应调整补偿、但它需要更快的瞬态。
    因此、他们希望知道如何放置纹波注入电路。
    如果有其他方法可以提高瞬态性能、请向我们提供建议。

    此致、
    本志本