This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HA08-Q1:有关24V 可用性的预告信息数据表问题。

Guru**** 2579405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS27S100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673898/tps1ha08-q1-the-advanced-information-datasheet-question-for-24v-availability

器件型号:TPS1HA08-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS27S100

高级信息数据表包含器件型号细分图、其中描述了 TPS1HA08中表示12V HSS 的字母 H。 它还描述了24V HSS 的替代 T 选项。 这是否意味着即将推出适用于24V 系统的版本?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    目前唯一可用的是12V 版本。 T 版本适用于24V、但不确定可用性。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    目前是否有类似的器件可供您推荐、但可与24V 系统配合使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请您提供有关该应用的更多详细信息吗? 例如负载类型、电流和环境温度。

    此致、Mahmoud
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要将24V 切换到1.5A (将来可能是3A)负载(非感应)、该负载需要在15ms 内允许5倍电流。 UL 将在50摄氏度下对其进行测试。我想我将使用微控制器来监控电流、并在达到不同的电流限制和时间时关闭。
    感谢你的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请检查 TPS27S100。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这看起来不错、但我忘记了在最大电流下的最小压降至关重要。 导通电阻小于20毫欧的情况吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更好的选择是通过并联4个通道来使用 TPS4H160、并将典型的导通电阻除以4。 这使得等效导通电阻为40m Ω。 我们将发布有关并行通道的应用手册。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、但这是一个非常大的封装、只能降到40 Mohms。 这就是我被 TPS1HA08的8 Mohms 吸引的原因。 我认为 TPS1HA08在3V 至36V 的输入电压下工作、但现在我找不到它。 我可以使用带24V 电压的 TPS1HA08吗? 我会遇到什么问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS1HA08应在24V 电压下工作、但所有资质认证测试(例如接地短路)均在高达18V 的电压下完成。 由于未进行鉴定、因此不能保证在24V 短路测试下能够正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想、接地短路的问题是 IC 随着时间的推移而出现的功耗持续短路。 如果微控制器监测电流并关闭开关、然后在低占空比下等待并重试、这是否可以避免此问题?