This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:Vbat 为低电压时的通道(DCDC、LDO)行为

Guru**** 2938900 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65217, TPS65217CEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683662/tps65217-channel-dcdc-ldo-behavior-when-vbat-is-low-voltage

器件型号:TPS65217

几个月前我看到过这个主题、有一个类似的问题、尽管我在最初的主题中看不到明确的答案。

我将尝试以更受限制的方式陈述我的问题。  在我们的 TPS65217 (D)配置中、LDO2和 LDO4配置为3.3V 输出。  根据数据表、这些 LDO 的压降电压规格为200mV (最大值)。  我的问题是、这些 LDO 是否定义了低于此3.5V 输入电平的行为?  即、它们是否会转换为"未调节直通"模式?  他们是否有可能变得不稳定或有异常行为?   

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在 TPS65217CEVM 上测量了该值:

    当 VBAT = 3.400V、VLDO2 = 3.299时、它可以提供高达100mA 的满负载(观察到超过100mA 的软电流限制、其中输出电压略有下降)。 当电压降至3.15V 以下时、LDO 关断
    当 VBAT = 3.302V 时、VLDO2 = 3.299V、但它只能在 LDO 下降并关断之前提供一个高达约42mA 的负载。 关闭之前、LDO2电压为3.222。

    LDO4表现出类似的行为、但当 VBAT=3.4V 时、电流限制在400mA 负载下生效
    在 VBAT=3.302V 时、行为是相同的、因为 LDO 在需要限流之前关闭。

    在我的测试中、两个 LDO 都没有表现出任何不稳定的行为。