请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65217 几个月前我看到过这个主题、有一个类似的问题、尽管我在最初的主题中看不到明确的答案。
我将尝试以更受限制的方式陈述我的问题。 在我们的 TPS65217 (D)配置中、LDO2和 LDO4配置为3.3V 输出。 根据数据表、这些 LDO 的压降电压规格为200mV (最大值)。 我的问题是、这些 LDO 是否定义了低于此3.5V 输入电平的行为? 即、它们是否会转换为"未调节直通"模式? 他们是否有可能变得不稳定或有异常行为?
此致