This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS63002:我能否使用 WEBENCH 在输入电压最小为1.8VDC 时模拟 TI TPS63002以使输出电压= 2.5VDC

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698305/webench-tools-tps63002-can-i-use-the-webench-to-simulate-the-ti-tps63002-at-vin-min-1-8vdc-to-have-vout-2-5vdc

器件型号:TPS63002

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

请帮助:

我能否使用 WEBENCH 在 输入电压最小为1.8VDC 时仿真 TI TPS63002、以使输出电压= 2.5VDC 来查看输出电压纹波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    TPS63002具有5V 的固定输出电压。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我没有听到过这样的消息,因此我认为您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)。

    谢谢、
    Brigitte