This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63000:输入电压范围为1.8V 至3.2V、可为便携式音频播放器提供2.5VDC 输出

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698324/tps63000-input-voltage-range-1-8v-to-3-2v-to-output-2-5vdc-for-portable-audio-player

器件型号:TPS63000

我对2 X AAA 电池供电的新型便携式音频播放器设计有3个问题。

1.我想知道最小电池输入是否降至1.8V、但仍保证 Vout = 2.5VDC (电流 I-min = 200mA)

2.输出电压纹波值是多少?

有没有比 TPS63000更好的其他降压/升压器件可用?

感谢 TI 的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    该部件将保持输出电压低至1.8V。
    具体取决于您施加的输出电容。 如果增加输出电容、纹波将减小。

    您对此设计最重要的标准是什么? 根据这些信息、我们应该能够选择可用的最佳器件。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我没有听到过这样的消息,因此我认为您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)。

    谢谢、
    Brigitte