This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS63070:占空比限制

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070, TPS630242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702071/webench-tools-tps63070-duty-cycle-limit

器件型号:TPS63070
主题中讨论的其他器件: TPS630242

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好、E2E、

我有一位客户提出了以下参数:

我的输入:VIN:2.7至5.25

输出电压:3.3

Iout:我需要1.5A

环境温度30C

将 BOM 调节器设置为最高效率

当我们使用该工具时、他和我都有相同的问题。  当 Iout 高于1.05A 时、Webench 会给出一个错误消息、表示"计算出的占空比超过限制"。 在1.0A 时、占空比为34.7%、1.05A、36.6%。  我看不到如何在1.5A 时超出限值。  我还收到一条零件容模拟消息。   

有什么想法、这里会发生什么?

谢谢!

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Russell、

    TPS63070针对更高的输入和输出电压进行了优化。 请查看图18和20、观察低输入电压下的负载电流降低情况。
    当我使用此设计时、我无法获得"计算的占空比超过限制"的失败消息、但我也收到了一条消息、即该器件不能用于此设计。

    如果您使用 Webench 来确定能够满足这些要求的集成器件、则 TPS63070不在列表中。 请建议客户使用 TPS630242等。

    此致、
    Brigitte