This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65311-Q1:禁用了 BOOT1、Vbuck 的最大电压是多少

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696256/tps65311-q1-boot1-is-disabled-what-is-the-maximum-voltage-of-vbuck

器件型号:TPS65311-Q1

如果禁用 boot2和 boot1的输出、则 Vbuck 的最大电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chen、

    BOOT1和 BOOT2是自举电容器、栅极驱动电路需要这些电容器才能正常工作、因此降压转换器正常运行需要这些电容器。 您能否进一步解释一下您要做什么?

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chen、

    不确定您的问题是否得到解决。 但正如 Karl 提到的、器件运行需要使用 BOOT1和 BOOT2电容器。 我将关闭该线程、因为它已长时间挂起。

    此致、

    Murthy