This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:BQ40Z50-R2最大误差

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673290/bq40z50-r2-bq40z50-r2-max-error

器件型号:BQ40Z50-R2

你(们)好

我的客户需要有关 MaxError()在应用程序中如何工作的更多信息,他们正在尝试在新设计中利用该功能。 假设有350个使用周期、MaxError 超过10%的可能性是什么?

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这取决于它们的使用情况以及这些周期需要多长时间。
    如果没有 Qmax 更新、并且如 TRM 所述、自上次有效 Qmax 更新以来的每个周期 MaxError 增量为0.05%、则350*0.05%=17.5%。
    此外、如果周期需要很长的时间、那么它也可以根据时间递增。