This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61060:最大占空比

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683961/tps61060-maximum-duty-cycle

器件型号:TPS61060

您好!

最大占空比在数据表中指定为95%(典型值)。

这是 FET 开关占空比还是调光控制占空比?

此致、

Kuramochi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi、

    PWM 95%(典型值)技术规格是指 FET 开关 PWM、而不是连接到 EN 引脚的调光控制 PWM 信号。

    此致
    H L