This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088:TPS61088

Guru**** 2611615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673617/tps61088-tps61088

器件型号:TPS61088

尊敬的 TI 团队:

我将此部件用于输入电压为4V 至5V 且输出电压为6V 的应用。 我希望使用 FPGA GPIO 控制使能引脚。 因此、我想知道使能引脚允许的电压是多少。 是否可以使用电平转换器将 FPGA 的输出(3.3V 域)转换到 TPS61088的 VCC 域。  

您能否提供有关如何实现此控制的更多详细信息?

谢谢

BR

Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 EC 表。 要启用该功能、请选择 EN>=1.2V。 要禁用、EN <=0.4V。