This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS92691:WEBENCH®︎工具/TPS92691

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696634/webench-tools-tps92691-webench-tools-tps92691

器件型号:TPS92691

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!  

我无法将 webench 设计结果与数据表计算相匹配。  

如果根据数据表第8.1.2节计算电感器 p-p 电流、则该值远小于 webench 结果。

随附的 pdf.e2e.ti.com/.../6114.WebenchReportsServlet6V_2D00_36V.pdf 中提供了输入和输出参数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vinod:

    我们将查看您的查询。 我们很快就会回来。

    谢谢、此致、
    阿图尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinod:

    请找到以下用于计算 电感器 p-p 电流的公式。

    iL_pp = (VinMax)* DMIN* TSW/ L

    将 VinMax = 36V、Dmin=0.80987、TSW = 1/FSW = 1/416834 且 L = 47u 代入上述公式、我们得到

    其中 DMIN =(Vout)/(Vout+VinMin* Estimated 效率)

    iL_pp = 1.488A

    谢谢、此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Atul、

    根据数据表公式8、使用 VIN (min)进行此计算。 但在您的计算中、它是 VinMax。
    另请参阅以下链接、了解升压转换器计算、公式2在第2页。

    www.ti.com/.../slva372c.pdf

    此致
    Vinod Sharma
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinod:

    是的、数据表使用 Vinmin Dmax 来计算 Ilpp、而 webench 使用  Vinmax Dmin 来计算  Ilpp。

    谢谢、此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Atul、

    为什么会这样? 哪种方法是正确的。
    如果我们遵循 WebBench、则不必要我们必须使用高电流额定值器件。 这将增加电路板的成本和空间。

    此致
    Vinod Sharma
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vinod:

    对于输入条件6、36、12.8、0.18在降压条件 VinMax 处会出现最高的电感纹波。
    因此、在计算中使用 Vinmax。

    D_BUCK = 0。 355且 Vin Max = 36 => D*Vin = 12.8
    D_BOOST = 0.532且 Vin 最小值= 6 => D*Vin = 3.192

    通过固定的 Fsw 和 L 值、您可以观察到 VinMax 和 Dmin 处的纹波最大。 因此显示了最坏情况下的纹波。

    但是、您也可以将优化器更改为位置2以降低 BOM 成本。

    谢谢、此致、
    阿图尔