This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65135:最大输出电流

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679660/tps65135-maximum-output-current

器件型号:TPS65135

你(们)好  

您能否告诉我如何计算 TPS65135的最大输出电流?

我的客户希望使用具有+-5.9V/100mA 输出的此器件、并且输入电压可设置为3.3V 至5V。

谢谢。

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dongbao、

    我认为数据表中的公式5可用于计算 IC 的能力、但我需要澄清开关峰值电流是否受 Q2的限制。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dongbao、

    数据表中的公式5可用于计算 IC 的能力。 电流限制由 Q2的开关峰值电流限制给出。

    但您也可以检查750mW 范围内的 IC 的功率能力。 +/-5.9V/100mA 为1.18W、对于该器件而言功率太大。

    一般而言、我在过去经常观察到、要求有很大的裕度。 您可以澄清100mA 是直流电流还是短峰值。 短峰值通常可由输出电容器处理。

    此致、
    Brigitte