This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:UCC24612缓冲器校准

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673947/ucc24612-ucc24612-snubber-calulations

器件型号:UCC24612

我正在尝试在 UCC24612上设置缓冲器值。  数据表中规定、不连接 TP3即可禁用 UCC24612。  这是否意味着需要安装肖特基二极管来代替 SR 驱动器来测量次级振铃?  此外、在测量次级振铃时、我会运行哪种类型的负载。  我是测量二极管上还是次级侧上的振铃?

数据表对于如何完成该测量并不十分清楚!

有没有人这样做是为了给我一些方向?

Scott   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scott:

    感谢您在设计中选择 TI 的器件。 断开 TP3的原因是不为 UCC24612供电、如下所示:

    在数据表8.2.2.3缓冲器设计中、它提到了通过 SR 体二极管测试电路、该体二极管是 MOSFET 的固有二极管。 因此、您无需 安装肖特基二极管或替换 SR 驱动器。 只需确保在测试振铃期间 UCC24612不工作。

    我建议您的满负载为20%、以便在 Q1 (SR MOSFET)通过体二极管导通时测试其上的振铃。

    如果您仍有任何问题、请随时告诉我。

    此致

    Kevin