This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq34110:在断电后保持电流 SoC

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673948/bq34110-maintaining-current-soc-after-power-loss

器件型号:BQ34110

团队、

是否有办法让 bq34110在断电时记住剩余的充电状态?  即、如果 系统断电、包括电池电源、bq34110会断电。  我有一位客户报告说、在 BQ34110恢复供电时 、无论电池在断电时的实际充电百分比是多少、他们几乎始终读取8%的 SoC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carolus、
    不幸的是、不是。
    一旦 IC 断电并重新启动、它就不知道功率损耗期间发生了什么、因此它必须重置它的库仑计数器并尝试根据电压读数进行初始化、这通常会产生误差、尤其是当电流在初始化期间流动时。
    使用 Impedance Track 的电量监测计可以尝试在初始化期间补偿流动电流、因此应该更好、但仍然不够完美。 bq34110使用 CEDV、该器件更加依赖库仑计数、无法进行此补偿。