This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160A:有关隔离电源中变压器的问题

Guru**** 2810755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5160, TIDA-00199

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673849/lm5160a-question-about-transformer-in-isolated-supply

器件型号:LM5160A
主题中讨论的其他器件:LM5160TIDA-00199

大家好、  

我对 Ice Components 的 GT03-122-037-B 变压器模型有疑问、该变压器具有2个次级变压器、即1:2.5:2.5。 我计划通过齐纳20V 二极管获得20V 和-5V 电压、以便使用 LM5160驱动 SiC MOSFET、但我想合并两个输出以增加输出功率。 是否可以这么做? 将有一个次级绕组与初级绕组隔离、而不是两个次级绕组。

此外,我能否使用 LM5160来切换此变压器??? 我认为我可以做到这一点、因为除了输出电压之外、TIDA-00199参考设计没有区别。

我对电源不是很满意、很抱歉、有基本问题。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaan、

    如果您打算使用 LM5160、则需要 LM5160的 isat>ILIM 最大值。 这意味着 Isat 需要大于2.875A、以避免变压器饱和。 根据所选变压器的 V-us、该变压器的 Isat 电流似乎远低于所需电流?

    如果您可以详细了解 Vin min、Vin Max、Vout secondary 和 max secondary 电流、那么我可以建议具有正确匝数比的最合适方法。

    谢谢。

    David。