This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9081EVM:EVM GUI 无法识别 EVM 硬件

Guru**** 2766315 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670546/ucd9081evm-evm-gui-does-not-recognize-evm-hw

器件型号:UCD9081EVM
主题中讨论的其他器件:UCD9081

我为 EVM 通电、但 EVM GUI 软件无法识别 EVM。 我曾在以下地点尝试过建议:

https://e2e.ti.com/support/power_management/svs_and_sequencers/f/212/p/563819/2215406?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ucd9081evm#pi320098filter=all&pi320098scroll=false

但我没有成功。 请提供建议。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否使用 USB_TO_GPIO 软件狗与 EVM 通信? 如果是、请确保执行以下两项操作:

    1:软件狗的 I2C 时钟应设置为100KHz

    2.应禁用加密狗的 PEC。

    对数的默认设置为400kHz。

    UCD9081还具有自己的 GUI,请从 http://www.ti.com/lit/zip/slvc490下载

    虽然 Fusion Digital Power Designer GUI 不支持 UCD9081、但您需要下载此 GUI 以重新配置 USB_TO_GPIO 软件狗。

    请按照 http://www.ti.com/lit/ug/slvub51/slvub51.pdf 的第2.1节 安装 Fusion GUI。

    安装 Fusion GUI 后、请按照图6-15和6-16打开该实用程序。 在图6-16中,单击“SAA Settings (SAA 设置)”。 以重新配置加密狗。

    希望这对您有所帮助。

    Yihe