This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5200:LMG5200中的磁性组件?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG5200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670729/lmg5200-magnetic-components-in-lmg5200

器件型号:LMG5200

大家好、我最近购买了一些 LMG5200进行测试、发现它们具有相当高的磁性(磁力足以轻松地使用小型钕磁铁提起封装)。 虽然几乎所有 IC 封装都有一些磁性材料、但通常情况下并不是很好、因此我想知道内部是否有任何磁性组件(例如铁氧体磁珠、共模扼流圈等)。 我们计划在强磁场中测试器件、这会使任何铁氧体元件完全饱和、从而可能影响器件的性能。

请告知、

Mike Twieg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    感谢您的提问。 实际上、LMG5200封装了驱动器和 GaN FET。 我们内部没有任何磁性元件。

    谢谢、此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、我要继续跟进一下。 我们对 LMG5200进行了机械衰减、发现成型材料具有轻微的磁性、我假设这是观察到的大部分磁性。 令人惊讶的是、这是一种特殊类型的成型材料吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的分享。 但很抱歉,我们不分享这方面的信息。

    谢谢、此致、