This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24735:ILIM 引脚中未显示电压

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24735

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683766/bq24735-not-showing-voltage-in-ilim-pin

器件型号:BQ24735

你(们)好  

  我们在  系统中使用 BQ24735电池管理 IC 进行锂离子电池充电。 ILIM 引脚上的电压为800mV。 但在上一批中、ILIM 中的电压为2.08V。 请告诉我们 ILIM 引脚上应该得到的确切电压是多少。  

此外、请在 BQ24735中建议使用任何反馈信号来了解电池是否与系统连接。

此致

Shaithanya C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    ILIM 是一个输入引脚。 非输出引脚。 请检查 ILIM 引脚上拉电源和电阻分压器值上的电压。

    此致、