This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ30604:LMZ30604 /效率变化

Guru**** 2925330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683792/lmz30604-lmz30604-variation-of-efficiency

器件型号:LMZ30604

您好!

我了解效率曲线是使用 EVM 得出的、因此、如果我们使用 EVM 测量效率、我们可以看到类似的结果。 那么、可以在每个 EVM 之间看到多大的变化? 请提供+/-0.5%或+/-1%范围内的粗略估算值。 此时、客户计划使用5V 输入、3.3V 输出和1MHz 开关。

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不测量 EVM 性能的可变性、但我希望任何 EVM 的测量效率都在+/-1%以内。