This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24618:为10A 充电器设置适配器电流调节

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673934/bq24618-setting-adapter-current-regulation-for-a-10a-charger

器件型号:BQ24618

大家好、我使用该部件制作一个10A 充电器。 在数据表中、它显示"高达10A 的充电电流和适配器电流"。 我是否应设置 ACSET 和 ISET1的电阻器、以将适配器输入和充电电流限制为10A? 还是可以/是否应该将 ACSET 的电阻器设置为交流适配器的实际限值(10.7A)并将充电电流设置为10A?

 谢谢、

日文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据您的输入 FET 热额定值、您可以将其设置为10.7A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、Jing。 那么、这是否意味着、如果我获得一些更好的 FET 并减小感应电阻器、我可以超过10A 限制? 如果是、则是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们不建议超过数据表中指定的10A。 这是一个降压拓扑充电器、对于10A 充电电流、输入电流通常小于10A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在我的设计中、我使用的是9m Ω 电阻器、这可以吗?