This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53622:有关 TPS53622和 TPS53622A 之间差异的问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681804/tps53622-question-about-differences-between-tps53622-and-tps53622a

器件型号:TPS53622

您好!

我们 已经在我们的编程工具上为 TPS53622提供了编程支持。 现在、我们的客户希望对 TPS53622A 进行编程。 由于 TPS53622的器件数据表中未提及新 PN (TPS53622A)、而且 TI 的网站也不知道 TPS53622A、因此我想问 您 TPS53622和 TPS53622A 之间的区别。 如果可能、您可以向我发送 TPS53622A 的器件数据表吗?

最棒的酒店

弗兰蒂塞克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frantisek、

    实际上、这两种芯片版本之间的差异很小、使其更符合英特尔的要求。 我将向您发送一封电子邮件、其中包含变更的官方文档以及数据表。

    谢谢、

    Carmen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carmen:

    由于我的客户问了我相同的问题、您是否还可以向我发送更改的官方文档以及数据表?

    此外、关于编程过程、这两个部分之间是否有任何差异?

    谢谢!

    此致、
    许耀明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roy、

    刚刚向您发送了一封电子邮件。

    Carmen