This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61500:驱动6瓦 LED 通道-使用61500或可能使用更小的 TPS61165 -功率耗散能力

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673565/tps61500-drive-6-watt-led-channel---use-61500-or-possibly-can-use-much-smaller-tps61165----power-dissipation-capability

器件型号:TPS61500
主题中讨论的其他器件:TPS61165

TI 热建模工具似乎未识别和加载这些器件中的任何一个。

具有一系列由3.7 lipoly (2400mAh、1C 额定放电能力)供电的 Cree 801红色 LED

我将 pdf 原理图的转换版本一词附加到这里、但它看起来不是很好

不,我不能!!

只需向我发送一封真正的电子邮件联系、我就可以提供 PDF!!!

如果不允许发布 PDF、这个论坛就显得很不方便!!

向我发送电子邮件以获取动态信息

非常喜欢使用这个较小的器件...但是如果在您看来这个较小的器件太"难"、即使我可以安排最佳的散热过孔布局、也会使用61500

这无法提供良好的 FAE 支持!

e2e.ti.com/.../Driver-Idea-3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Feak、
    很抱歉在使用此论坛时造成不便。 好消息是您的附件已成功上传、我可以阅读它。 对于您的应用、大致计算并考虑85%的效率、芯片本身的功耗大约为0.4W、因此结温从顶部外壳上升到14C。 如果将外壳温度保持在100C 以下、则应该可以。 您无法使用 TPS61165、因为峰值 MOSFET 电流将超过电流限制。
    希望这对您有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Caryss、

    是的、61500器件确实是唯一可行的途径、满足功率耗散要求。

    感谢您的关注和建议!

    CD Feak

    总经理- CTO

    AMT Global (Calif C-Corp)

    Azure Medical Technologies Pte Ltd

    51 KB Warehouse Kaki Bukit Rd 2, Singapore 417863

    200 S. Garfield Ave Suite 103, Alhambra , USA 91801

     

    whatsapp ~ c feak

    微信~ 626 841 4856

    Skype ~ CD feak 或 roadster62xke

    行~ cdfeak 或 cdfeakusa