This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5145:WEBENCH 不支持设计,但 Quickstart 计算器支持。 23VDC @ 5A 输出、24VDC 至60VDC 输入。

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673123/webench-tools-lm5145-webench-will-not-support-design-but-quickstart-calculator-does-23vdc-5a-output-24vdc-to-60vdc-input

器件型号:LM5145

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

WEBENCH 不支持设计、但 Quickstart Calculator 支持。 我们需要23VDC @ 5A 输出、24VDC 至60VDC 输入、可承受72VDC 输入;小尺寸。 确实需要24VDC 输出、但23VDC 是 TI 计算器可以处理的最佳解决方案。 那么、为什么 Quickstart 计算器能为我提供设计、但 WEBENCH 不能提供设计呢? 此外、许多 TI 计算器 WEBENCH 要求使用多个输入和输出电容器、因为 ESR 较低。 是否可以替代高电容电解电容器和一些低 ESR 陶瓷电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将其移至 webench 论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arief、

    我在 WEBENCH 设计中心论坛上未看到此问题。 我是否需要重新提交到该论坛?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    它已移至 Webench 论坛。 我们将查看您的查询。

    谢谢、
    Kiran Kumar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dave:

    在给定条件下:Vinmin = 24V Vinmax = 60V Vout =23V Iout = 5A、由于 MOSFET 不可用、LM5145器件出现故障。

    但是、您可以为位置5创建相同条件的设计(较低频率、较高占用空间)。

    由于 QuickStart 计算器不考虑基于输入输出条件选择 MOSFET、因此能够使用固定的 MOSFET 参数创建设计。

    谢谢、此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Atul、

    感谢您的及时响应。 我现在同时使用 WEBENCH 和快速入门计算器。

    Dave