This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:当电池不存在时、SYS 引脚加载2A 电流、无输出。

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895EVM-664, BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683456/bq25895-when-the-battery-doesn-t-exist-the-sys-pin-loaded-with-2a-without-output

器件型号:BQ25895

尊敬的所有人:

我使用  连接 到 bq25895EVM-664 TEST 的5V/3A 适配器当电池不存在时、SYS 引脚加载2A 电流而不输出。 寄存器配置 ise2e.ti.com/.../BQ25895-battery-doesn_2700_t-exist.zip

我想知道如何设置 BQ25895硬件和软件、以确保 SYS 引脚加载2A 稳定输出。非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    是否应用了2A 负载时的充电寄存器设置? 我将假定不是。 在寄存器配置中、我注意到看门狗计时器设置为40秒。 您是否正在写入看门狗计时器以保留寄存器设置? 否则、ILIM 引脚将在40秒后自动重新启用、这可能会钳制您的输入电流。 在 SYS 上施加2A 负载时、在 VBUS 引脚上测量的电压是多少? 如果您禁用 OTG 模式、SYS 输出是否保持调节?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我禁用了看门狗定时器,设置 了使能 ILIM 引脚位为0,使能 OTG 位为0,这是充电寄存器 Settingse2e.ti.com/.../BQ25895-battery-doesn_2700_t-exist_2D00_1.txt

    在 SYS 上施加2A 负载时、我测量到 VBUS 电压为5.1V。但 SYS 输出仍然为0。  当电池不存在时、BQ25895 SYS 引脚是否不在负载输出上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    连接电池后、IC 是否切换(即 SW 处是否存在方波)?  未连接电池时、软件是否相同?