This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3429:导出的原理图不能与 Eagle 一起使用

Guru**** 2530500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3429

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683246/lm3429-exported-schematics-doesn-t-work-with-eagle

器件型号:LM3429

您好!

我已经使用 LM3429进行了一些仿真、效果很好。 我的升压拓扑效率高达93%:D. 但问题在于导出的文件。 我已导出两个 PCB 布局和原理图。 使用 Autodesk Eagle 软件、PCB 布局可以正常工作、但我无法正确打开原理图。 尝试打开后、出现错误:  

错误:

第1行、第35071列:在标签中重新定义名称"VDC"

e2e.ti.com/.../LM3429-Schematics.zip

如何解决此问题? 我将尝试附加压缩的原理图。

提前感谢

Justinas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justinas、您好!

    您从何处导出文件? 您是否遵循了自述文件中的说明? 还有其他格式可以导入 Eagle 吗? 请告诉我、我们将尝试解决这个问题。

    谢谢、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。
    很抱歉、我一开始就忘了说。 原理图来自 TI Webench。 我执行了所有操作、就像在自述文件中编写的那样。
    它是在程序中编写的、我只能打开扩展名为.sch 的原理图、

    Justinas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justinas、您好!

    明白。 我认为使用以下网站中的设计工具支持论坛会更好:

    我会将您的问题发布在那里、因为他们比我更了解导出工具 很抱歉、我无法直接提供更多帮助。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复! 抱歉,将此帖子发布在错误的主题中:)。

    Justinas